请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1118 您好!
我正在寻找有关输入捕获采样时序的信息、特别是针对 ADS1118的信息。 我使用的速率为860SPS、具有单端输入。
对于请求转换的 SPI 事务、实际采样发生在何时(例如、在转换时、采样需要在 SPI 请求的参考下保持稳定)? 请注意、从我对快速变化的 PWM 信号的测试中、只有在 SPI 事务请求转换后信号在大约250us 至1000us 之间保持稳定时、我才会找到合理精确的转换。 尽管该测试结果看起来合理、因为 ADC 在转换期间持续采样、 我假设发生的取平均值会影响我的结果、我希望更好地了解从 SPI 事务请求转换发生到开始采样/取平均值直到完成采样/取平均值的时间。