This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:Δ-Σ ADC 采样时序

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771164/ads1118-delta-sigma-adc-sample-timing

器件型号:ADS1118

您好!

我正在寻找有关输入捕获采样时序的信息、特别是针对 ADS1118的信息。 我使用的速率为860SPS、具有单端输入。

对于请求转换的 SPI 事务、实际采样发生在何时(例如、在转换时、采样需要在 SPI 请求的参考下保持稳定)?  请注意、从我对快速变化的 PWM 信号的测试中、只有在 SPI 事务请求转换后信号在大约250us 至1000us 之间保持稳定时、我才会找到合理精确的转换。  尽管该测试结果看起来合理、因为 ADC 在转换期间持续采样、 我假设发生的取平均值会影响我的结果、我希望更好地了解从 SPI 事务请求转换发生到开始采样/取平均值直到完成采样/取平均值的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我不确定如何具体回答这个问题。 但是、对于转换的时序以及转换后的数据获取方式、您应该注意两点。

    如果您使用单次转换、则转换开始在配置寄存器的16位从 SPI 读取后进行。 但是、如果您处于连续转换模式、这会稍有不同。 如果您使用特定配置运行、并且更改了配置(例如从一个通道更改为下一个通道)、则不会立即开始使用新配置进行转换。 器件将完成进行中的转换、然后使用新配置开始转换。

    ADS1118基本上是一个 Δ-Σ(或过采样转换器)。 这意味着需要进行许多输入采样才能生成单个输出数据字。 该器件以调制器速率进行采样并进行数字滤波、以获得相应的输出数据速率。 在此器件中、调制器速率为250kHz。 对于128SPS 的默认数据速率、调制器会对输入进行几乎2000x 的采样、以获得单路输出数据。 结果是、输出数据看起来像是整个数据周期内输入的时间平均值。

    希望这能涵盖您的问题。 如果没有、请发帖、我们将对此进行更多讨论。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢约瑟夫。 我感谢您对不同模式之间差异的响应和澄清;我在我的应用中使用单次转换。

    为了澄清我的问题、在 SPI 事务完成后直至给出数据就绪信号之前、ADC 是否有任何重要的处理时间? 根据您的解释、对于单次转换、似乎没有明显的延迟、并且信号在 SPI 事务完成的整个时间内持续平均、直到给出数据就绪信号。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    这基本上是正确的。 启动器件可能会有20us 的延迟、并且在收集 ADC 输入采样以累加输出数据后可能会有少量的调制器时钟。 然而、在绝大多数数据周期内、ADC 以调制器时钟频率对输入进行采样。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 感谢您对 Joseph 的快速而全面的回答!