This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:DAC81416 Vcc 正功率最小要求

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768796/dac81416-dac81416-vcc-positive-power-minimum-requirements

器件型号:DAC81416

你好。

我希望在我的新设计中使用该 DAC。 我已经板载了两个模拟电源轨:+7V 和-4.5V。在数据表中、建议的最小 Vcc 电压为+9V。 但是、 我不想引入新的正电源轨+9V。能否将 DAC 的 Vcc 电源连接到+7V 电源轨、将负 VSS 引脚连接到-4.5V 电源轨?

在 DAC 中、我需要输出电压+-2.5V、每个输出的电流不超过+-1mA。

提前感谢您。

安德烈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    我们需要与负责该器件的设计人员进行检查、以查看9V 最小 VCC 电源建议背后的背景。 具体而言、我们将检查在较低 VCC 下是否存在任何 POR 风险、以及是否仍能满足您的电流驱动需求、或是否存在任何其他风险。

    设计团队位于印度、因此直到周一我们才能获得任何意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    请提供以下要点的相关信息:

    工作温度范围是多少?
    2.负载类型或最大负载是什么? 您是否会同时从所有通道汲取1mA 电流?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    您是否有关于上一帖子中问题的信息?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在关闭该线程、因为没有响应。 如果您有更新、请重新打开。

    此致、
    Uttam