请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81416 你好。
我希望在我的新设计中使用该 DAC。 我已经板载了两个模拟电源轨:+7V 和-4.5V。在数据表中、建议的最小 Vcc 电压为+9V。 但是、 我不想引入新的正电源轨+9V。能否将 DAC 的 Vcc 电源连接到+7V 电源轨、将负 VSS 引脚连接到-4.5V 电源轨?
在 DAC 中、我需要输出电压+-2.5V、每个输出的电流不超过+-1mA。
提前感谢您。
安德烈。