This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770713/ads1220-ads1220

器件型号:ADS1220

大家好、我目前正在使用一个简单的启用了 P-N 的负载开关为运算放大器供电并测量电池电压。  问题是该电路需要2个 GPIO:1个用于使能 P-N FET 负载开关、以将 Bat+连接到运算放大器端子、1个用作 ADC 输入。  虽然此电路工作良好、但我完全被绑定到该设计的 GPIO 上。

VREF =模拟电源(AVDD-AVSS) 5V-0V

建议的解决 方案:通过将 BAT+直接连接到 REFP0、并将 GND 直接连接到 REFN0、使用 REFP0和 REFN0端子来测量电池电压。  固件将在 AINx 输入之间交替使用 ADS1220 MUX 设置、并偶尔切换以读取 REFP0和 REFN0输入以测量电池电压。

关注: 虽然我相信上述解决方案会奏效、但我确实有一些疑虑、希望有人能够轻松解决或向我提供有关上述方法的警告、以避免可能的缺陷。

1) 1)使 BAT+和 GND 直接接至 REFP0/REFN0输入、即使多路复用器选择处于不同的设置、是否会有较大的泄漏路径?  从 DS 中、我看到 VREF 输入显示了+/-10nA 泄漏是正确的吗?   

2) 2) 我知道、如果将 VREF 输入与外部基准一同使用、会有一些影响、因为它会启用缓冲器(70uA)。  只需将多路复用器选择更改为(VREFP0-VREFN0 )/4即可测量电池电压(BAT+将始终小于 AVDD),是否还会启用这些缓冲器?   

3) 3)定期将多路复用器输入从 AINx 更改为(VREFP0 - VREFN0)/4设置是否存在问题?  BAT+测量的间隔比 AINx 测量速率的分钟数要大得多、而 AINx 采样速率的间隔为 ms。

主要是为了验证不会有任何不可预见的大电流泄漏路径、并确保以相对周期性的间隔切换多路复用器是安全的。  这似乎是该部件的目的、但希望在将 PCB 投入制造之前进行完整性检查。

非常感谢、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    从技术上讲、测量 ADS1220的 REF0输入可能是可行的、但测量的精度与模拟输入的测量精度不同。  分压器在不同器件之间可能不一致。  REF0测量的目的更多地是监控器、因此这可能会也可能不会像您所想的那样正常工作。

    由于基准上的电压测量是分压器、因此会有一些与测量相关的电流。  还有与泄漏相关的电流、可能为+/-10nA。  这主要是由于 ESD 二极管的工作温度较高。

    基准的测量使用内部基准进行测量。  这就是测量使用分压器(除以4)的原因。

    可以 在多路复用器设置之间以所需的间隔进行切换。

    此致、

    Bob B