This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:评估板

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1226, ADS1225, ADS1261, ADS1298, ADS1299, ADS122U04, ADS1220, ADS122C04, ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770174/ads1225-evaluation-board

器件型号:ADS1225
主题中讨论的其他器件:ADS1226ADS1261ADS1298ADS1299ADS122U04ADS1220ADS122C04ADS1219

尊敬的支持人员:

我想评估 ADS1225或 ADS1226。 该技术文档 为不同于 ADC ADS1225/6的评估板添加了下划线。

我的问题是、是否有其他方法可以测试 ADC 或计划使用 AD1225/6开发新的评估板、或者我弄错了、因为 ADS1299、ADS1298和 ADS1261似乎基于不同的 AD 转换器

我对此问题很抱歉、但我不太了解 ADC 终端我需要您的支持。  

此致

Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gianluca:

    欢迎访问我们的论坛、感谢您关注我们的数据转换器。

    遗憾的是、我们不再提供和支持 ADS1225或 ADS1226的评估板。 因此、在不构建您自己的 PCB 的情况下评估此 ADC 可能不是那么容易。

    如果您可以让我知道您系统中的 ADC 任务是什么、那么我可能会向您介绍另一个带有评估板的较新的 ADC。
    如果您对 ADS1225/ADS1226感兴趣、我建议首先查看 ADS1220 (SPI)、ADS122C04 (I2C)或 ADS122U04 (UART)。

    Ciao、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:

    ADS1220已经在测试中、非常好、但对于我正在研究的新设计、它的价格略高。 应用是读取 一个被转换为10mV/20mV 的 PT100或其它器件或者/和其它相位器件。 我们正在观看 MCP3551 22位(不幸的是没有"PGA") SO8/MSOP8等类似或更好的器件、它们具有1或2个差分通道。

    我要提前表示感谢

    Ciao

    Gianluca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gianluca:

    听起来不错。 在这种情况下、我认为 ADS1220 (或 ADS122U04和 ADS122C04)是最佳的器件。
    在集成方面、ADS1219将更接近 MCP3551、但附带了 I2C 接口。

    Ciao、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joachine:

    非常感谢 I2C、这不是问题。
    可能更好、因为 PGA = 4和第二个差分通道

    非常感谢

    此致
    Gianluca