请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1225 主题中讨论的其他器件:ADS1226、 ADS1261、 ADS1298、 ADS1299、 ADS122U04、 ADS1220、 ADS122C04、 ADS1219
尊敬的支持人员:
我想评估 ADS1225或 ADS1226。 该技术文档 为不同于 ADC ADS1225/6的评估板添加了下划线。
我的问题是、是否有其他方法可以测试 ADC 或计划使用 AD1225/6开发新的评估板、或者我弄错了、因为 ADS1299、ADS1298和 ADS1261似乎基于不同的 AD 转换器
我对此问题很抱歉、但我不太了解 ADC 终端我需要您的支持。
此致
Gianluca