This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:高速数据转换器(HSDC)专业版中用于捕捉的每通道最大采样数

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792808/adc32rf45evm-maximum-of-samples-per-channel-for-capture-in-high-speed-data-converter-hsdc-pro

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45TSW14J57EVM

您好!  

没有软件超时/崩溃的原因、我无法在 HSDC GUI 中每通道捕获3300万个以上的样本? 我们应该能够从 ADC32RF45捕获~1 GB 的样本/通道、对吧?

如果您对 HSDC 软件在任何超过3300万个样本/通道的采集中超时的原因有任何疑问、请告诉我。  

谢谢、  

Anissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anissa、

    您应该能够采集高达2G 的总样本。 发生此崩溃时、您能否发送 HSDC Pro GUI 的屏幕截图? 发生这种情况时、TSW14J56EVM 上的 LED 状态是什么? 您使用的是哪个版本的 Windows? 连接到 TSW14J56EVM 的5V 电源的额定电流是多少? 确保至少为4A。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的快速回复。 以下是 HSDC Pro GUI 在发生崩溃时的屏幕截图。  

    D4 LED 指示灯不闪烁、D3 LED 指示灯熄灭。 我使用的是 Windows 10、连接到 TSW14J56EVM 的5V 电源的额定电流为5A。  

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anissa、

    加载固件后、TSW14J56EVM 上的 LED D8 应亮起。 如果没有、则电路板出现故障、需要更换。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    加载固件后、LED D8亮起、D4闪烁、D3亮起。 当我执行小捕获时、LED D8亮起、D4闪烁、D3亮起。 但是、一旦我尝试捕获超过100 MB (有时超过33 MB)的数据、我会收到上面对话框屏幕截图中显示的 time_out_error。 此时 、LED D8、D4和 D3关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anissa、

    您能否尝试使用附件中所示的 ADC32RFxx 选项卡更改 ADC 上的 JESD204B 通道去加重设置?  如果这不起作用、您可能必须 降低串行器/解串器通道速率或切换到 TSW14J57EVM。 我们在以高于12Gbps 的串行器/解串器速率运行的 TSW14J56EVM 上遇到了一些问题。

    此致、

    Jim   

    e2e.ti.com/.../7824.Presentation1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    感谢您的建议。 您是否建议将 JESD204B 通道去加重设置更改为特定值? 对于所有下拉菜单、它当前均为-6.2dB。  

    如何降低 SerDes 通道速率? 我们是否应该为此选择一个特定的值?

    谢谢、  

    Anissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anissa、

    我已将此帖子分配给负责的工程师。 他已经测试过这一点、没有问题。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anissa:

    您可以选择1536MSPS 而非2457.6MSPS 的内部时钟频率以降低通道速率、然后尝试。
    我要关闭此主题。 如果您需要更多支持、请回复此帖子以重新打开。

    此致、
    Vijay