This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:电源滤波/隔离

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC31JB68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796006/adc31jb68-power-supply-filtering-isolation

器件型号:ADC31JB68

你好!

ADC31JB68的数据表允许将一个稳压器用于+1.2V 网络、并将 VACLK 与其他 VA1.2引脚进行铁氧体磁珠隔离。 查看 EVM 原理图、还有另一条滤波路径-对于引脚29。 该引脚(四个 VA1.2中的一个)与其他 VA1.2引脚没有任何不同、因此问题是-是否需要/建议使用该电源引脚的隔离?

TIA、

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    我明白您的观点! 我看不到明确的原因、即该引脚(29)需要额外隔离、而另一个引脚(21)不需要额外隔离。 我将询问 EVM 设计人员、并尽快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    虽然我不能完全确定为什么这两个 VA 连接使用铁氧体磁珠进行隔离、但我认为 LDO 输出的隔离效果非常好。 我会将这两个铁氧体磁珠视为可选。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    谢谢!

    WBR、
    Sergey