This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, LMV112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793697/afe4490-afe4490

器件型号:AFE4490
主题中讨论的其他器件: LMV112

您好,

我们在设计中使用 AFE4490 IC。我们在通过辐射发射测试时遇到困难。

设计中有三个板。 带有处理器的主板、带有两个 AFE4490 IC 和 LED 板的 AFE 板。 AFE 板通过 FPC 柔性电缆连接到处理器板。

在 AFE 板中,我们使用具有时钟缓冲器 LMV112的单个8MHz 振荡器来馈送两个 AFE 的时钟。  

在辐射发射测试中,我们看到窄带辐射发射的模式恰好在8MHz 重复。 单元发射超过了频带200MHz 至500MHz 的限制。 我们通过一些实验发现问题区域是 AFE 板。 单独运行的处理器板没有问题。  

 当 LED 板与 AFE 板断开连接时,我们观察到大约5dB 的改进。  我的问题如下  

1) 1) AFE 板通过2层 PCB 实现-这是否正常?

2) 2)我们使用通用阳极推挽配置连接 LED,没有用于 LED 的串联电阻器。 在本例中,我们是否需要电源引脚17和引脚18的电压为5V?  

请建议我们为减少电路板排放而需要进行的任何关键硬件检查和软件设置。

如果您需要更多信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    让我与设计团队核实一下、下周早些时候就能与您联系。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    以下是有关您的问题的一些答案和评论。
    1) 1) 2层 PCB 应该正常。
    2) 2)只要您在 LED 阳极处有外部5V 电源、就不会出现问题。
    3)是 AFE 或"时钟缓冲器+振荡器"产生的8MHz 发射。 如果您断开缓冲器与 AFE 的连接并进行测试、该怎么办?
    4) 4)您是否尝试将 AFE_PDN 引脚拉低并进行测试?
    5) 5)您能否绕过缓冲器并将振荡器的输出提供给 AFE 并重复测试?


    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin,您好!

    感谢您的回答。

    我们尝试了几次 AFE_PDN 为低电平的迭代,使用同轴电缆等直接馈送时钟。
    由于我们将单个振荡器用于两个 AFE 芯片组,因此电路板上有一些具有8MHz 频率的残桩。
    SPI 也以8MHz 运行。 现在、我们将更改时钟信号的4层 PCB 和50Ohm 布线的布局。

    需要 TI 的原理图和布局审查支持。

    您是否支持审查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dilip:

    由于我们已经通过电子邮件直接与您联系、因此我将关闭此主题。
    是的、您可以直接将原理图发送给我们进行审阅。

    此致、
    Prabin。