Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, LMV112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4490 主题中讨论的其他器件: LMV112
您好,
我们在设计中使用 AFE4490 IC。我们在通过辐射发射测试时遇到困难。
设计中有三个板。 带有处理器的主板、带有两个 AFE4490 IC 和 LED 板的 AFE 板。 AFE 板通过 FPC 柔性电缆连接到处理器板。
在 AFE 板中,我们使用具有时钟缓冲器 LMV112的单个8MHz 振荡器来馈送两个 AFE 的时钟。
在辐射发射测试中,我们看到窄带辐射发射的模式恰好在8MHz 重复。 单元发射超过了频带200MHz 至500MHz 的限制。 我们通过一些实验发现问题区域是 AFE 板。 单独运行的处理器板没有问题。
当 LED 板与 AFE 板断开连接时,我们观察到大约5dB 的改进。 我的问题如下
1) 1) AFE 板通过2层 PCB 实现-这是否正常?
2) 2)我们使用通用阳极推挽配置连接 LED,没有用于 LED 的串联电阻器。 在本例中,我们是否需要电源引脚17和引脚18的电压为5V?
请建议我们为减少电路板排放而需要进行的任何关键硬件检查和软件设置。
如果您需要更多信息、请告诉我。