This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:HMC-DAQ GUI 验证时钟跳线配置并初始化器件错误

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789932/afe5818evm-hmc-daq-gui-verify-clock-jumper-configuration-and-initialise-device-error

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818TSW1400EVM

您好!

我正在尝试按照《AFE5818 16通道模拟前端评估模块(EVM 修订版 C)》用户指南使用 TSW1400设置 AFE5818EVM。

1) 1)我最初在启动 HMC-DAQ GUI 时遇到问题、因为某些.txt 文件不在指定的文件路径中、而是在给定文件路径的子文件夹中找到。 为了解决此问题、我将所需的.txt 文件复制到正确的目标位置、因为 HMC-DAQ GUI 会连接到 AFE5818EVM 并打开。

您能否告知您这是正确的做法?

2) 2)通过运行 HSDCPro、我已成功更新 AFE5818的固件并打开 HMC-DAQ GUI。 然后、用户指南指示验证时钟跳线配置并单击 GUI 上的 DUT RESET 按钮、然后初始化器件。

我的 GUI 上没有 DUT 重置按钮,当我按下“初始化设备”按钮时 ,我收到一条错误消息,显示“哎呀!! 找不到文件名为空”。

您是否有解决这些错误的方法?

此致、

Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5818EVM 和 TSW1400EVM。
    我将在此处重复您的设置。
    首先:希望您使用的是 Windows 7。
    第二:能否再次检查用于运行 AFE5818EVM 的 PC
    您可能会在以下目录下看到文件:Init.cfg?
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DAQ GUI\Scripts\AFE5818\Quick_start
    这可能是因为存储的文件不在正确的位置。

    我还将向我们的团队提出您的问题。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我正在使用 Windows 10、这是不是问题?

    我已经检查了文件 Init.cfg、它位于所述的目录中。

    此致、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:
    我认为由于窗口10不使用"C:\Program Files (x86)\..." 目录
    问题可能出在这里。 或者可能发生了其他问题。
    抱歉、我需要将您的问题转交给其他工程师团队。
    他们很快就会回复您。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:
    你过得怎么样?
    我的组经理在 E2E 之前提到了这种错误。
    因此、他建议查看以下说明:
    e2e.ti.com/.../2638930
    之后、请向我们发送屏幕截图。

    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我按照文章中的说明安装了 FT Prog 并附上了下面的屏幕截图。

    此致、

    Toby。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:
    你过得怎么样?
    感谢您向我们展示 FTDI 屏幕截图。
    我们的经理希望查看 AFE5818EVM (您刚刚收到)电路板的正面照片(正面)
    以及其底部的照片(背面)。
    您能否从 AFE5818EVM 电路板上拍摄这两张照片?

    非常感谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    随附两张照片。

    此致、

    Toby。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    感谢您提供这些信息。
    是的、我会将其转发给我们的经理
    希望他能很快回复您。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    我不确定问题是否仍然存在。 如果您仍有问题、下面是解决方案。

    EVM 板的 FTDI 器件说明似乎与 GUI 器件选择不匹配。
    您将需要修改 FTDI 描述、例如 AFE5818vCEVM。

    请按照以下步骤操作。

    1。 打开 FT_Program
    2. 从菜单中选择“Devices -> Scan and Parse”(设备->扫描和解析)
    3. 选择“USB 字符串描述符”
    4. 修改右窗格中的“产品说明”(例如:AFE5818vCEVM)
    5. 右键单击“Device:0 [Loc…](设备:0 [Loc ])” ->编程器件
    6. 右键单击“Device:0 [Loc…](设备:0 [Loc ])” -> Cycle Ports (循环端口)
    7. 拆下并重新连接 EVM 板、然后启动 GUI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、按照这些步骤解决了我的问题。

    谢谢、

    Toby。