Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1261EVM 主题中讨论的其他器件:ADS1261
您好!
我们刚刚购买了 ADS1261评估板来测试 ADS1261 ADC。 我们希望使用5个差分通道。 我们已阅读 ADS1261评估板的 ADS1261数据表和手册。 我们想知道是否要使用5个差分通道、哪两个通道应成对使用以形成一个差分通道、以及如何从5个差分通道中读取采样数据。 我已经尝试过 Δ-Σ ADC 评估软件、但我只能从其中获取一个通道的数据。 您是否有任何用于驱动 ADS1261 ADC 的示例 C 软件?
我们非常感谢您的帮助。
此致。
李晓