This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:如何从5个差分通道对数据进行采样

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796704/ads1261evm-how-can-i-sample-the-data-from-5-differential-channels

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261

您好!

我们刚刚购买了 ADS1261评估板来测试 ADS1261 ADC。 我们希望使用5个差分通道。 我们已阅读 ADS1261评估板的 ADS1261数据表和手册。 我们想知道是否要使用5个差分通道、哪两个通道应成对使用以形成一个差分通道、以及如何从5个差分通道中读取采样数据。 我已经尝试过 Δ-Σ ADC 评估软件、但我只能从其中获取一个通道的数据。 您是否有任何用于驱动 ADS1261 ADC 的示例 C 软件?

我们非常感谢您的帮助。

此致。

李晓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1261允许您将任意两个模拟输入引脚用作差分输入。 输入引脚的配对不是必需的; 但是、如果您担心输入寄生阻抗匹配、那么我建议使用两个 IC 引脚排列上物理上相邻的输入引脚(因为内部布线可能会有些匹配)、或者尝试仅使用以下对: AIN0/AIN1、AIN2/AIN3、AIN4/AIN5、AIN6/AIN7或 AIN8/AIN9、因为这些输入对都共享相同的辅助功能连接(IDAC、基准输入、GPIO 等)。

    关于 EVM 和 EVAL 软件、到目前为止、在使用 EVM 软件在通道之间进行多路复用时测试器件的方法并不好。 通过仅从单个通道收集数据、您可以很好地了解预期的噪声性能。 然而、测试不那么容易的是通道之间是否会出现任何趋稳问题或串扰。 我发现、只要 PGA 在一个通道上的范围不是过大、您通常不会看到通道之间的串扰太多。 不过、我完全理解在 EVM 上测试此类性能的愿望。

    我们为 ADS1261提供了一些示例 C 代码。 您可以在 www.ti.com/.../toolssoftware 上查看此器件的所有工具和软件、或直接从 www.ti.com/.../sbac199下载示例 C 代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris

    非常感谢你的帮助。

    此致。

    Lee