Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS1261, ADS1282, ADS1248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 主题中讨论的其他器件: ADS1261、 ADS1282、 ADS1248
大家好、
对于 ADS1256、从数据表中可以看到它具有内部满量程校准功能、可将内部电压连接到输入、并在校准后极大地改善 PGA 增益误差。 n`t G=1、我可以…它的工作原理(向输入施加基准电压、然后测量输出)、但是对于 G>1、我不知道 ADS1256是如何实现校准的、因为我们需要在器件中设置许多精度电压源、如 Vref/2、Vref/4、Vref/128、 `s 您知道在器件中创建精度分压器电路非常困难。 那么、您能否对 ADS1256在所有不同增益下如何完成增益误差校准(内部满量程校准)发表意见?
另一个n`t 是:我发现了许多其他 SD ADC、例如 ADS1248/ADS1261/ADS1282、它没有内部满量程校准、如果您需要校准增益误差、则必须使用系统满量程校准、这意味着您需要自己添加外部精度输入。 您知道n`t 这些器件为什么具有内部满量程校准、而只有 ADS1256支持该校准?
非常感谢。
此致、Sunny