This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256内部满量程校准问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS1261, ADS1282, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797008/ads1256-ads1256-internal-full-scale-calibration-question

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS1282ADS1248

大家好、

对于 ADS1256、从数据表中可以看到它具有内部满量程校准功能、可将内部电压连接到输入、并在校准后极大地改善 PGA 增益误差。 n`t G=1、我可以…它的工作原理(向输入施加基准电压、然后测量输出)、但是对于 G>1、我不知道 ADS1256是如何实现校准的、因为我们需要在器件中设置许多精度电压源、如 Vref/2、Vref/4、Vref/128、 `s 您知道在器件中创建精度分压器电路非常困难。 那么、您能否对 ADS1256在所有不同增益下如何完成增益误差校准(内部满量程校准)发表意见?

另一个n`t 是:我发现了许多其他 SD ADC、例如 ADS1248/ADS1261/ADS1282、它没有内部满量程校准、如果您需要校准增益误差、则必须使用系统满量程校准、这意味着您需要自己添加外部精度输入。 您知道n`t 这些器件为什么具有内部满量程校准、而只有 ADS1256支持该校准?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunny、

    正确、ADS1256可以针对任何给定的增益设置执行自增益校准。 在大多数其他 ADC 上、您可以手动执行相同的操作(将 VREF 连接到输入并执行系统增益校准)、但这仅是 PGA 增益为1V/V 时可接受的输入条件

    这个问题的简短答案是 ADS1256具有一个不同类型的输入电路、此电路能够相应地调节基准电压、以避免超出 PGA 的差分输入电压范围。 虽然其他器件确实需要某种外部校准信号、但我要指出、在许多情况下、未校准的增益误差(例如 ADS1261的增益误差)几乎与 ADS1256的校准增益误差一样好...

    ADS12564的自增益校准在增益为1时最有效、校准后会产生50ppm FS 的增益误差;但是、在增益为64V/V 时、增益误差通常在校准后仍为300ppm FS。 在 ADS1261上、校准前的典型增益为500ppm FS、但校准后的增益处于噪声水平(可能小于1ppm FS)。

    此外、执行自校准只有如此多的价值。 通常、对于希望实现最佳性能的客户、我们强烈建议执行系统增益校准、以解决 ADC 之外可能出现的任何增益误差(例如、在信号调节或输入滤波中)。

    提供精确的满量程输入信号(比未校准的 ADC 精度更高)确实很困难、这就是为什么在某些情况下不需要增益校准的原因;这表明我们的器件是非常精确的"开箱即用"或"带外"?... )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    谢谢。

    此致、Sunny