This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5616:无法输出0~5V。 基准输入电压为3.3V、电源电压为5V。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5616, LMV358, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/797029/tlv5616-cannot-output-0-5v-the-reference-input-voltage-is-3-3v-and-the-supply-voltage-is-5v

器件型号:TLV5616
主题中讨论的其他器件: LMV358LM358

您好!

我正在尝试使 tlv5616输出0~5V。 但它只能输出0~3.84V。  我的原理图如图1所示。  

引脚"SPI1_MOSI"是 PA7、"SPI1_SCK"是 PA5、 "SPI1_SS"是 PA4。  我选择使用数据表中提到的"MICROWIRE 端口"、如图2所示。

我可以确认代码是否正确、因为当我向 tlv5616提供不同的数据时、只要 预期电压低于3.84v、它就可以输出预期电压。  

是否有任何关于出错的想法?

                            图1:原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 是在 DAC 的输出端还是在运算放大器的输出端进行测量。 如果它位于运算放大器的输出端、放大器的电源余量将不允许输出达到5V 电源轨。

    另请测量一次所有电源和其他电压节点、以便我们了解问题的根本原因。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的回复。 我之前测量过运算放大器的输出。 当我看到您的回复时、我根据您的建议测量了 DAC 的输出、结果正常。 然后、我在互联网上搜索并找到它无法达到5V 的原因、正如您所示。

    我决定将 LMV358替换为 LM358、并为其提供12v 电压。

    此致、
    刘兰。