This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:电源问题

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298R, ADS1298, ADS1298RECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795022/ads1298recgfe-pdk-power-supply-issues

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298ECGFE-PDKADS1298RADS1298

您好!  

我使用 ADS1298ECGFE-PDK 电路板进行原型设计。 到目前为止,我一直在以下列方式处理这项工作,并无任何问题:

1) 我一直在从 MMB0板上的 J5接头向 ECG 板上的 J4供电、这是为 MMB0板上的 DSP 供电的地方。 我使用跳线进行了连接、这与 MMB0将连接到 ECG 板完全相同。  

2) 将 J3接头用于 SPI 引脚以连接到我的 MCU 开发板。  \

到最近两天,我遇到了一些问题。 (我怀疑跳线配置可能已被篡改)

使用跳线连接到 J5到 J4接头之间的 MMB0板时、我的 ADS1298R 芯片会像以前一样发热。 我在 TP10获得5V 电压、其中我应该获得3.3V 电压、 而我在 TP7上获得-3.3V 的负电源。 但是、当我连接 MMB0时、测试点显示正确的值。  

连接没有问题、因为我已经多次验证了。 这会有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    ADS1298R 由于正确的电源而升温并不是一件意外的事情。 遗憾的是、我不能想到会导致这种情况发生的明确原因(不是接线错误)。

    验证 GND 是否正确连接在一起、并尝试跟踪电源连接。 查看并找到被篡改的跳线-从 JP2和 JP20开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我能够解决电源问题并在测试点上获得电压。 但是、我的 SPI、线路没有响应我之前运行的代码。 我之前的代码也无法读取器件 ID、因此我无法获取电路板以响应任何代码。 但是、它在 GUI 上工作、即使它在读取器件 ID 之前多次失败。 是否有任何可能的硬件或配置错误导致了这种情况? 我的跳线采用默认配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    导致问题的原因是什么?

    由于电源问题、电路板上可能存在损坏的组件。 查看数据表中的表7.1、您可以看到 ADS1298的绝对最大额定值。 请查阅此主题以验证 ADS1298是否仍然正常工作: e2e.ti.com/.../2868597

    您可能需要在电路板周围进行探查、以尝试确定哪些(如果有)器件已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在读取器件 ID 寄存器中工作。 我正在获取器件 ID D2、但它在0x06和0xD2之间振荡。  

    当我通过将 MMB0板与 ECG 板相连并在 GUI 上读取它时、DSP 发生了几次故障、但我仍然获得了器件 ID。 我要附上 逻辑分析仪的屏幕截图供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要回答您之前关于问题可能是什么的问题,我不确定,但我断开了电源并重新进行了跳线配置和电源连接。

    我无法从 ID 寄存器获取完全有效的数据。 我联系了我所在城市的 TI 办事处、他们建议我发起更换、因为它在保修期内、因为没有硬件支持。 在发起更换时、我被告知必须在 E2E 论坛上获得批准。
    如何继续?
    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的案例 CS0021336已更新、请单击链接以更新或查看您的案例:链接




    简短描述:ADS1298RECGFE-PDK 问题

    更新:Jagannathan、您好、感谢您联系 TI 客户支持。 机票编号 CS0021336将是您此次查询的参考机票。 正如我们在聊天会话中所讨论的、解决您的请求的最快方法是通过我们的 E2E 论坛。 我们的专家正在寻找您问题的可能答案。 如果您可以将上传的代码添加到论坛帖子中以供进一步检查、也会有所帮助。 请放心、我还将采取必要的行动、跟进我们的应用专家处理您的职位、并加快解决此问题。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 此致、Jejomar Ildefonso 德州仪器客户支持

    原始详细信息:SPI 线路无法连接到 ADS1298RECGFE-PDK (也无法读取器件 ID)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们请求您批准更换开发套件。 这是迫切需要的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    在我的上一个帖子中、我请求您验证器件是否仍然正常工作。 是否已完成此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    这是您建议的电压报告。 我发现某些电压存在问题、因此我用粗体标记它们。 我还将在我的逻辑分析仪上尽快发送软件步骤。  

    谢谢。  e2e.ti.com/.../POWER-SUPPLY-ADS1298R.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    Alex 在周二之前不上班。

    我已检查您测量的电压。 VCAP1、VCAP2和 VCAP3看起来正确、不是问题。

    VCAP1用于生成内部基准。 您必须启用内部基准缓冲器才能测量正确的基准电压(默认情况下、缓冲器被禁用)。 这就是 VCAP4 ((VREFP + VREFN)/2)如此低的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    感谢您的回答。 电压良好。  

    但是、我在读取器件 ID 时仍然遇到问题。 我先前已获得器件 ID、但发生了以下情况:

    我在 SPI 发送和 SPI 接收 API 之间放置了100us 的延迟、并且器件 ID 已被读取。 此外、在此操作期间、基于 ARM 的控制器从线程模式切换到处理模式。 否则、我无法读取器件 ID、即使之前使用相同的控制器和相同的配置时情况非常好。 我现在将发布其他步骤的结果。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是软件对我的器件 ID 的响应。 我正在获取器件 ID、但仅当我使用单独的收发 API 时。 这不是以前的情况,我曾经自由地阅读过它。 如果我在一个 API 中提供、它会在我接下来发送操作码之前接收该位。
    此外、我的处理器在读取器件 ID 时最终进入处理程序模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    鉴于器件 ID 读回正确且所有电源电压均正确、我将假定器件未损坏。

    除了阐明我们的接口定义和要求外,我们的团队不能为代码开发提供太多支持。 我将关闭此主题。

    此致、