主题中讨论的其他器件:ADS1298ECGFE-PDK、 ADS1298R、 ADS1298、
您好!
我使用 ADS1298ECGFE-PDK 电路板进行原型设计。 到目前为止,我一直在以下列方式处理这项工作,并无任何问题:
1) 我一直在从 MMB0板上的 J5接头向 ECG 板上的 J4供电、这是为 MMB0板上的 DSP 供电的地方。 我使用跳线进行了连接、这与 MMB0将连接到 ECG 板完全相同。
2) 将 J3接头用于 SPI 引脚以连接到我的 MCU 开发板。 \
到最近两天,我遇到了一些问题。 (我怀疑跳线配置可能已被篡改)
使用跳线连接到 J5到 J4接头之间的 MMB0板时、我的 ADS1298R 芯片会像以前一样发热。 我在 TP10获得5V 电压、其中我应该获得3.3V 电压、 而我在 TP7上获得-3.3V 的负电源。 但是、当我连接 MMB0时、测试点显示正确的值。
连接没有问题、因为我已经多次验证了。 这会有什么问题?