Other Parts Discussed in Thread: ADS7961
我指的是一篇文章、其中指出、内部 ESD 二极管钳位到(+VA)、最大值为 电流为10mA。
我只是想验证一下、这也适用于地面。 我假设这是因为最大值 输入电流也以负值表示。
原因:
我测量驱动电感负载的输出电压。 在续流期间(使用齐纳二极管)、电压可能会变为负值、因此测量的电压也会变为负值。
谢谢
Sebastian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cynthia、
我必须承认,我不够预先。 我已经计划通过分压器(标称为24V)测量电压。 在续流期间、输出电压下降至-20V。
分压器的电压应足够高、以便将电流限制在<10mA。
我只是想确认一下、内部 ESD 二极管也会钳位到 AGND、并且能够提供10mA 的电流。
我从其他数据表中知道、当电流受到限制时、可以超过以绝对最大值表示的电压。 ADS7961数据表中缺少此信息。
下面我摘录了我的电路、以便更好地理解:
请注意:由于安全/系统原因、我无法将续流二极管与负载并联。
谢谢、
为了降低噪声、我考虑了与 R3并联的电容器。 但尚未选择该值。
根据电源(24V)和击穿(41V)变化、我计算了漏极处的最大负电压为:24V-41V=-17V =>四舍五入到-20V。
通过 R2、这将产生可能的最大电流(假设 ADC 未通电;这在 FET 开关期间不会发生):Imax=-20V/47k 欧姆=-425uA。
这超出了内部 ADC-ESD 二极管的最大限制因素10。
因此、我将 R2的值设置为足够高的值、以便在开关瞬态期间限制电流。
感谢您的回复。
这解决了我的问题。
Sebaian