This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961:输入钳位

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796132/ads7961-input-clamping

器件型号:ADS7961

我指的是一篇文章、其中指出、内部 ESD 二极管钳位到(+VA)、最大值为 电流为10mA。

我只是想验证一下、这也适用于地面。 我假设这是因为最大值 输入电流也以负值表示。

原因:

我测量驱动电感负载的输出电压。 在续流期间(使用齐纳二极管)、电压可能会变为负值、因此测量的电压也会变为负值。

谢谢

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    齐纳二极管的特征是什么?
    我假设它的正向压降为0.7V、假设我们的内部 ESD 的导通电压为-0.3V
    这意味着电流将通过 ADC 而不是设计的二极管。
    即使最大续流电流小于10mA、这也会使器件磨损。
    我建议在齐纳二极管和 ADC 输入之间放置一个电阻器、以限制电流、而不会损坏器件。
    什么是驱动输入、您能否添加限流电阻器?

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    我必须承认,我不够预先。 我已经计划通过分压器(标称为24V)测量电压。 在续流期间、输出电压下降至-20V。
    分压器的电压应足够高、以便将电流限制在<10mA。

    我只是想确认一下、内部 ESD 二极管也会钳位到 AGND、并且能够提供10mA 的电流。
    我从其他数据表中知道、当电流受到限制时、可以超过以绝对最大值表示的电压。 ADS7961数据表中缺少此信息。

    下面我摘录了我的电路、以便更好地理解:
    请注意:由于安全/系统原因、我无法将续流二极管与负载并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、您无法在负载上移动二极管、这是最好的做法。

    FET 的快速开关会在极短的时间内出现电流高于-10mA 的大尖峰。 如果您可以确保电流保持在+/-10mA、则这应该是可以的。

    您是否考虑添加与 R3并联的电容器? 这将有助于在开/关转换期间实现 R2上的可能耦合、并有助于降低噪声

    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    为了降低噪声、我考虑了与 R3并联的电容器。 但尚未选择该值。

    根据电源(24V)和击穿(41V)变化、我计算了漏极处的最大负电压为:24V-41V=-17V =>四舍五入到-20V。

    通过 R2、这将产生可能的最大电流(假设 ADC 未通电;这在 FET 开关期间不会发生):Imax=-20V/47k 欧姆=-425uA。
    这超出了内部 ADC-ESD 二极管的最大限制因素10。
    因此、我将 R2的值设置为足够高的值、以便在开关瞬态期间限制电流。

    感谢您的回复。

    这解决了我的问题。

    Sebaian