This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:有效模拟输入范围

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796453/ads130e08-valid-analog-input-range

器件型号:ADS130E08
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!

请告诉我有关 ADS130E08的信息。

该器件可用作全差分或伪差分、
客户将其用作伪差动。
INxN 输入1.65V。 INxP 是0V 至3.3V 的输入。
AVDD = 3.3V、AVSS = 0V、VREF = 3.3V (Vrefp-Vrefn = 3.3V-0V)

我确认了数据表。 数据表将模拟输入显示为±VREF/增益。 其 VREF 为 AVSS-0.3V 至 AVDD + 0.3V。
在这种情况下、模拟输入处于0V 至3.3V 范围内。
您似乎可以输入它。

另一方面
我确认了数据表中输入共模范围的内容。
当 AVDD = 3.3V、AVSS = 0V、且 Vmmax_diff 为3.3V 时
不平等不存在。

AVDD-0.2-(GainVmax_diff / 2)> CM> AVSS + 0.2 +(GainVmax_diff)

全差动和伪差动
有效的模拟输入范围是0.2V 至3.1V 吗?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR、

    在您描述的情况下、有效输入模拟范围为0.2V 至3.1V。 我将解释您提到的规格、并展示它们的含义。

    您提到的第一件事是基准输入和绝对最大额定值规格(第2页)。 这来自下表:

    请注意、这来自绝对最大额定值表。 这意味着、如果超过这些值、则可能会损坏器件。 这并不意味着您希望在这些最大电压下运行该器件。

    通常、我们会查看建议运行条件表以了解较新数据表的典型运行情况。 在这个较旧的数据表中、您可以在电气特性表中找到它:

    这里我们说、基准输入可以从典型的负输入 AVSS 运行到2.5V。 典型的基准输入为2.5V 或4V、具体取决于电源电压。 具体而言、它并不是如此、但输入可以是从 AVSS 到 AVDD。

    在同一个表中、有一个用于模拟输入的范围。 您可以在此处看到它们:

    这里有一个标题、用于介绍差分电压和共模输入电压。 差分输入电压为±VREF/增益。 这意味着 ADC 将测量如此大的输入。 Vref/增益将是 ADC 可测量的最大值、-VREF/增益将是最小值。 这考虑了基于基准的 ADC 测量、但不考虑基于电源和 PGA 的输入电压限制。 共模输入电压的第二个列表考虑了这两个影响。 转到输入共模范围部分、输入共模范围限制为:

    描述中并不完全清楚、这表明 PGA 存在限制、您的输入必须在特定范围内、因为 PGA 受到限制。 PGA 的形成类似于仪表放大器的前端。 因此、PGA 输入受放大器工作范围的限制。 限制可能来自运算放大器的输入范围或运算放大器的输出范围。 由于此 PGA 的输入和输出必须具有相同的共模电压、因此输入共模受更高增益的限制更大。

    同样、ADS130E08是一个较旧的数据表。 在我们的一些更新的数据表中有类似但更好的解释。 请查看低噪声可编程增益放大器部分的 ADS124S08数据表。

    PGA 与之相似、但对共模输入范围的解释更加清晰。

    无论如何、您是正确的、如果增益为1、则绝对输入电压将限制为0.2V 至3.1V。 如果使用伪差分输入、则由于 PGA 范围、差分输入将为±1.45V。 我想 PGA 的输出电压会接近电源、但对于任何一个电源的0.2V 输出、测量都很可能是非线性的。

    吴约瑟