大家好!
我对 ADS122U04 数据表有疑问。
Q1:单端输入的 DynamicRange 的值是多少。
我的注意事项如下:
---- VREF:2.048V AIN2:GND AIN:最大2.048V --0V 最小值 = 单端输入动态范围
请参阅此图:
Q2:数据表 说明中的10页、"引脚功能"
REFP REFN 被写为一个模拟输入。
不使用时、是否可以连接到 AVDD?
"9.1.5未使用的输入和输出"
如所述、将 AVDD 连接到 REFN 是否存在问题?
Q3:"9.1.5未使用的输入和输出"
来自的此说明
似乎可以同时使用内部基准和外部基准、但是否存在任何问题?
使用外部连接、通过寄存器设置和使用切换到内部设置、没有不必要的流程?
如果您有任何信息、请告诉我。
此致
成