This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:ADS122U04:单端输入的动态范围

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS112U04, ADS1192, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/793376/ads122u04-ads122u04-dynamicrange-with-single--end-input

器件型号:

大家好!

我对 ADS122U04 数据表有疑问。

Q1:单端输入的 DynamicRange 的值是多少。

  我的注意事项如下:

  ---- VREF:2.048V   AIN2:GND  AIN:最大2.048V --0V 最小值   = 单端输入动态范围

请参阅此图:

Q2:数据表   说明中的10页、"引脚功能"

REFP REFN 被写为一个模拟输入。
不使用时、是否可以连接到 AVDD?


"9.1.5未使用的输入和输出"
如所述、将 AVDD 连接到 REFN 是否存在问题?

Q3:"9.1.5未使用的输入和输出"

来自的此说明
似乎可以同时使用内部基准和外部基准、但是否存在任何问题?
使用外部连接、通过寄存器设置和使用切换到内部设置、没有不必要的流程?


如果您有任何信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Masa_0000"]

    器件型号: ADS122U04

    大家好!

    我对 ADS122U04 数据表有疑问。

    Q1:单端输入的 DynamicRange 的值是多少。

      我的注意事项如下:

      ---- VREF:2.048V   AIN2:GND  AIN:最大2.048V --0V 最小值   = 单端输入动态范围

    请参阅此图:

    [BOB]下图显示了伪差分测量(单端)和真差分测量。  对于单端测量、一个输入保持在恒定电压。  该电压通常位于模拟接地端、但可能处于其他电压。  使用单极模拟电源(例如+5V/AGND)时、输入电压不允许低于接地电压。  如果 AINN 输入接地、并且 AINP 输入从0到2.048V、那么在2.048V 基准电压下、动态范围为满量程范围(+/- 2.048V)的1/2 (+一半)或23位。  这在16位器件(ADS112U04)中更有效、但在 ADS122U04中不那么显著。  这是因为噪声。  对于16位器件、所有16位均可用、而对于24位器件、噪声会将有效分辨率(ENOB)降至23位以下。

    另一个考虑因素是 ADS122U04被视为直流类型传感器器件、因为其主要目的是测量接近直流电平的信号。  ADS1292 (ADS1192)被视为交流器件。  因此、比较器件不是同类比较。  您还需要考虑数据速率和输入信号的滤波。

    Q2:数据表   说明中的10页、"引脚功能"

    REFP REFN 被写为一个模拟输入。
    不使用时、是否可以连接到 AVDD?

    [BOB] REFP 和 REFN 输入是模拟差分输入引脚。  这些引脚的连接方式与任何其他模拟输入相同。  唯一的限制是基于数据表表6.1中指定的模拟输入电压的绝对最大额定值。


    "9.1.5未使用的输入和输出"
    如所述、将 AVDD 连接到 REFN 是否存在问题?

    [BOB]如果未使用、可以将 AVDD 连接到 REFN、因为该输入是模拟输入。  您也可以将其保持浮动或连接到 AVSS。  如果存在与 AVDD 直接连接的问题、则使用上拉电阻。

    Q3:"9.1.5未使用的输入和输出"

    来自的此说明
    似乎可以同时使用内部基准和外部基准、但是否存在任何问题?
    使用外部连接、通过寄存器设置和使用切换到内部设置、没有不必要的流程?

    [BOB]是的、可以在系统中同时使用内部基准和外部基准。  比例式测量通常是这种情况、其中使用热敏电阻或 RTD 来测量热电偶输入的冷端。  激励源建立用于冷端测量的外部基准。 内部基准也用于测量热电偶电压。  ADS122U04内部有一个多路复用器、用于选择使用哪个基准源并在配置1寄存器中进行选择。


    如果您有任何信息、请告诉我。

    此致

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob-San

    感谢您的快速回复!

    很抱歉我迟到了、谢谢。

    此致