This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:有关 ADC 饱和和偏移电流的问题

Guru**** 2514765 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/796157/afe4404-question-about-adc-saturation-and-offset-current

器件型号:AFE4404

使用寄存器位断开光电二极管关断光电二极管电流,仅使用失调电流作为单端失调电流*2*RF 是 ADC 的结果,但不是。 它具有一定的线性度、但与偏移电流* 2 * RF 不一致。 当寄存器为1FFFF 时、它应该为饱和状态、但我得到的不是 FFF8C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您能否告诉我们您使用的失调电流、射频是多少?
    此外、AFE4404的24位数据是什么?
    您是否尝试过其他失调电流值以及射频值?

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (0x31、0x400) 断开光电二极管

    (0x3A、0x40000)使 LED2相位偏移电流为3.73ua

    (0x21、0x03)使 RF 50K、增益为100K。

     因此结果应该是 0.373v、但我得到的 ADC 寄存器是0x338A2、这意味着0.12V。  

    我将 RF 更改为100K、25K。 结果是0x73FAE、0x1C152、这意味着0.271v 0.065、它具有一定的线性度、但与计算结果不匹配。

    将射频更改为500K 时。 它应该是饱和的、 然后我得到了没有噪声的0xFFF8C、而不是0x1FFFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我觉得我有问题。 我的时间寄存器有一些问题。 现在、我获得了正确的数据。
    谢谢