请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404 使用寄存器位断开光电二极管关断光电二极管电流,仅使用失调电流作为单端失调电流*2*RF 是 ADC 的结果,但不是。 它具有一定的线性度、但与偏移电流* 2 * RF 不一致。 当寄存器为1FFFF 时、它应该为饱和状态、但我得到的不是 FFF8C。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
(0x31、0x400) 断开光电二极管
(0x3A、0x40000)使 LED2相位偏移电流为3.73ua
(0x21、0x03)使 RF 50K、增益为100K。
因此结果应该是 0.373v、但我得到的 ADC 寄存器是0x338A2、这意味着0.12V。
我将 RF 更改为100K、25K。 结果是0x73FAE、0x1C152、这意味着0.271v 0.065、它具有一定的线性度、但与计算结果不匹配。
将射频更改为500K 时。 它应该是饱和的、 然后我得到了没有噪声的0xFFF8C、而不是0x1FFFFF