This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:稳定时间(TPV)和内部时钟的偏差

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795252/tsc2004-deviation-of-stabilization-time-tpvs-and-internal-clock

器件型号:TSC2004

尊敬的所有人:

如果您要求稳定时间(TPV)和内部时钟、您会介意吗?

我们的客户希望了解稳定时间 TPV 和内部时钟的偏差。

您能回答以下问题吗?

1.稳定时间(TPV)是否受 TSC2004中的内部时钟影响?

2.在以下情况下、您能告诉我稳定时间 TPVs=10ms 和内部时钟的偏差吗?

  • TPVs=10ms (PV2=1、PV1=0、PV0=1)
  • %电压(SNSVDD):3.3V±7 μ A
  • ℃温度:-20℃~60 ̊ C

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

 

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Y.Ottey、

    产品内部的所有数字活动都基于内部时钟、因此、是的、稳定时间会随时钟频率的变化而变化。

    我们无法访问+3.3V 电源的最小/最大 fosc 频率、但应假设它们与具有大约-10%/+15%变化的+1.6V 电源大致相同(如果不是更好)。 您应该将此作为粗略的指导、如果您认为稳定时间会占用触摸屏的可能时间、那么您可能应该转到下一个稳定时间设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin

    感谢你的答复。

    我想提出更多问题。
    在计算 TPV 时、您能否按如下方式根据内部时钟的偏差进行计算?
    10ms * 0.9
    10ms * 1.15
    (TPV=10ms)

    如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

    是的、奥特伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Y.Ottey、

    我认为这应该是对随内部时钟变化而 TPV 时序可能变化的保守估计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin。

    感谢你的答复。
    我想提出更多问题。

    1、除内部时钟外、TPV 还会受到什么影响?
    2.如果有其他影响、影响 TPV 的频率有多高?

    如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

    是的、奥特伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    由于 TPV 时序基于主内部时钟的计数、因此它将是影响 TPV 时序的主要变量。