Other Parts Discussed in Thread: TSC2004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2004 尊敬的所有人:
如果您要求稳定时间(TPV)和内部时钟、您会介意吗?
我们的客户希望了解稳定时间 TPV 和内部时钟的偏差。
您能回答以下问题吗?
1.稳定时间(TPV)是否受 TSC2004中的内部时钟影响?
2.在以下情况下、您能告诉我稳定时间 TPVs=10ms 和内部时钟的偏差吗?
- TPVs=10ms (PV2=1、PV1=0、PV0=1)
- %电压(SNSVDD):3.3V±7 μ A
- ℃温度:-20℃~60 ̊ C
如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。
此致、
是的、奥特伊