Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66
主题中讨论的其他器件:ADS54J66
您好!
我正在使用 ADS54J66评估板进行 JESD 接口评估、该评估板使用 ADS54J66 ADC 提供的测试模式启动。 下面提供的数据表链接:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads54j66.pdf。
我已通过将 ADS54J66评估板与 Xilinx KC705评估板连接来进行设置、并且使用 JESD 协议并使用 FMC 连接器发送 ADC 数据。
在 KC705评估板中、添加了 JESD 接收器内核和 AXI 流 FIFO、并向芯片范围添加了流信号、并使用芯片范围观察到 AXI 流总线上的数据输出、以下是在宽度为128的 AXI 流总线上观察到的数据。
在数据表中、第53页提到 ADC 芯片可以生成不同的测试模式、但无法生成数据表中提到的所有测试模式。 比如
ADC 页(0Fh)、寄存器74h.(7:4)
0000 =使用 ADC 输出数据的正常运行-未给出 ADC 输入的随机数据。
0001 =输出全部0 - 无法生成。(0000000000000000000000000000000000000000)
0010 =全部输出1s -无法生成。(0000000000000000000000000000000000000000)
0011 =输出切换模式:输出数据 是1010101010和0101010101的交替序列-能够生成(aa565555aa5655aa5aa5aa5655aa5a5655aa5aa5a5a5a5a5aaa)
0100 =输出数字斜坡:从 代码0到16384的每个时钟周期、输出数据增加一个 LSB -能够生成
0110 =单图形:输出数据是自定义图形1 (75h 和76h) -无法生成。(00000000000000000000000000000000)
0111 =双模式:自定义模式1和自定义模式2之间的输出数据交替- 能够生成(但无法在两个自定义模式都设置为全零或全为零时生成)。
1000 =校直图形:输出数据为2AAAh -能够生成(a8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8ae)
1001 =同步模式:输出数据为3FFFh -无法生成。(00000000000000000000000000000000000000000000)
有没有人能解释这种特殊观察的原因。
提前感谢。
| a8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8ae |