This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:ADS54J66 ADC 测试模式特殊行为。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789805/ads54j66evm-ads54j66-adc-test-mode-peculiar-behaviour

器件型号:ADS54J66EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J66

您好!

我正在使用 ADS54J66评估板进行 JESD 接口评估、该评估板使用 ADS54J66 ADC 提供的测试模式启动。 下面提供的数据表链接:

 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads54j66.pdf。

我已通过将 ADS54J66评估板与 Xilinx KC705评估板连接来进行设置、并且使用 JESD 协议并使用 FMC 连接器发送 ADC 数据。

在 KC705评估板中、添加了 JESD 接收器内核和 AXI 流 FIFO、并向芯片范围添加了流信号、并使用芯片范围观察到 AXI 流总线上的数据输出、以下是在宽度为128的 AXI 流总线上观察到的数据。

在数据表中、第53页提到 ADC 芯片可以生成不同的测试模式、但无法生成数据表中提到的所有测试模式。 比如

ADC 页(0Fh)、寄存器74h.(7:4)

0000 =使用 ADC 输出数据的正常运行-未给出 ADC 输入的随机数据。

0001 =输出全部0 - 无法生成。(0000000000000000000000000000000000000000)

0010 =全部输出1s -无法生成。(0000000000000000000000000000000000000000)

0011 =输出切换模式:输出数据 是1010101010和0101010101的交替序列-能够生成(aa565555aa5655aa5aa5aa5655aa5a5655aa5aa5a5a5a5a5aaa)

0100 =输出数字斜坡:从 代码0到16384的每个时钟周期、输出数据增加一个 LSB -能够生成

0110 =单图形:输出数据是自定义图形1 (75h 和76h)  -无法生成。(00000000000000000000000000000000)

0111 =双模式:自定义模式1和自定义模式2之间的输出数据交替- 能够生成(但无法在两个自定义模式都设置为全零或全为零时生成)。

1000 =校直图形:输出数据为2AAAh -能够生成(a8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8ae)

1001 =同步模式:输出数据为3FFFh  -无法生成(00000000000000000000000000000000000000000000)

有没有人能解释这种特殊观察的原因。

提前感谢。

 

a8aea8aea8aea8aea8aea8aea8aea8ae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    使用这些测试模式时、是否绕过交错引擎? 请参阅数据表的第8.1.4.1节。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速回复。

    是的、我绕过交错引擎。根据 8.1.4.1、我还读回了寄存器数据、我能够看到0x3、这意味着它处于旁路模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    我也看到这些测试图形模式存在问题。 我已联系设计团队、以了解这是否是已知问题、或者是否需要其他寄存器设置。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、

    当您找到解决方案时、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    还请禁用直流偏移校正以及 Interleave 引擎、如下所示。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我将检查上述寄存器、并在完成后返回给您

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。

    正如您在前面的聊天中提到的、更改寄存器配置后、我们可以正确观察所有提到的模式。

    谢谢。