Other Parts Discussed in Thread: ADS4149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4149 大家好、
我的客户正在评估 ADS4149。
他尝试使用 FPGA (3.3V)通过 SPI 设置测试图形(输出数字斜坡)、但结果不成功。
您能否提供任何建议来解决此问题?
设置顺序:
- 0002h 软件复位
- 2504输出数字斜坡
其他引脚设置
- PIN30复位为低电平
- PIN7 OE 高电平
- PIN6 DFS 低电平
我期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago