This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:SPI 设置/测试模式

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795783/ads4149-spi-setting-test-patterns

器件型号:ADS4149

大家好、

我的客户正在评估 ADS4149。

他尝试使用 FPGA (3.3V)通过 SPI 设置测试图形(输出数字斜坡)、但结果不成功。

您能否提供任何建议来解决此问题?

设置顺序:

  1. 0002h 软件复位
  2. 2504输出数字斜坡

其他引脚设置

  • PIN30复位为低电平
  • PIN7 OE 高电平
  • PIN6 DFS 低电平

我期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    要启用测试模式、用户必须在寄存器0x42中将位3设置为高电平。

    此致、

    Jim