请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ5200RF 您好!
ADC12DJ5200RF 的数据表指定可用输入模拟带宽> 10GHz。 然而、输入频率与标准化增益响应图显示、从6GHz 向内增益下降、在10GHz 时、标准化增益下降至大约8.5dB (大约)。
我们计划使用该器件对5GHz 至10GHz 范围内的射频频率进行采样。 我们是否可以采用外部无源增益均衡网络来补偿从6GHz 向内增益的下降? 增益均衡网络将在10GHz 时提供高达8dB 的正增益。 在这种情况下、我们想了解器件在接近满量程(FS -1dB 或 FS -2dB)运行时的行为。 由于增益补偿网络提供(+8dB)、A/D 将进入饱和状态(在 ADC 输入端、10GHz 时信号电平将大约为 Fs+6dB)。 有了这个方案,预期的 SNR 和 SDFR 性能将是多少? 使用这种方法,我们能否在10GHz 输入频率下实现50dB 或更高的 SFDR?