This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12DJ5200RF 模拟输入带宽

Guru**** 2543420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795246/adc12dj5200rf-adc12dj5200rf-analog-input-bandwidth

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

ADC12DJ5200RF 的数据表指定可用输入模拟带宽> 10GHz。 然而、输入频率与标准化增益响应图显示、从6GHz 向内增益下降、在10GHz 时、标准化增益下降至大约8.5dB (大约)。

我们计划使用该器件对5GHz 至10GHz 范围内的射频频率进行采样。 我们是否可以采用外部无源增益均衡网络来补偿从6GHz 向内增益的下降? 增益均衡网络将在10GHz 时提供高达8dB 的正增益。 在这种情况下、我们想了解器件在接近满量程(FS -1dB 或 FS -2dB)运行时的行为。 由于增益补偿网络提供(+8dB)、A/D 将进入饱和状态(在 ADC 输入端、10GHz 时信号电平将大约为 Fs+6dB)。  有了这个方案,预期的 SNR 和 SDFR 性能将是多少? 使用这种方法,我们能否在10GHz 输入频率下实现50dB 或更高的 SFDR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Muni、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他应该很快与你在一起。

    优素福