This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:适用于 JESD204的 Intel-Altera 许可证

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791181/tsw14j56evm-intel-altera-license-for-jesd204

器件型号:TSW14J56EVM

我不熟悉 TSW14J56EVM 和该论坛,但在搜索早期帖子时没有找到答案....

当我编译下载的.qar 时、我会得到:

"信息(115017): 设计包含一个时间受限的内核 -- 只能生成一个时间受限的单个编程文件"

我们希望在 Arria FPGA 中添加一些功能(无需接触 JESD IP)、但我们似乎不能没有从 Intel-Altera 为其 JESD IP 购买许可证(20k 美元)。

由于我们将 TSW14J56EVM (6)用于"概念验证"项目、因此20k 美元超出了我们的合理范围。

我是否正确理解了这种情况?

如果是、您建议什么?

谢谢、

乔治·C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    我已将您的问题转交给我们的 TSW14J56EVM 专家、他将会与您联系。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我唯一能想到的是使用30天免费试用许可证、创建一个.sof 文件、并通过 JTAG 连接器将此文件加载到 FPGA。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 的回答。  我考虑 了您的建议(即"30天免费试用许可证")、并研究了 Altera 的 IP 许可证"抖动"。

    在这两种情况下、我都遇到了麻烦。 我们有六个 TWW14J56EVM、每个都连接了8个 ADC/DAC 通道。 在确定需要添加到 Arria V GZ 的所有控制/同步功能之前、我预计会有许多迭代。 我希望这需要30天以上的时间、而这许多 EVM 的抖动并不实用。

    我意识到该 EVM 并非针对这样的"演示"情形、但我希望 TI 可能会与 Intel Altera 联系、并利用一些优势为我们提供 JESD IP 的扩展温度许可证、直到我们能够进行概念验证演示。 如果演示成功、我们将有资金使用自己的定制板设计六个 EVM (包括购买了 JESD IP 许可证的 Altera FPGA、更不用说许多 TI ADC/DAC)。  

    我还直接与 Intel-Altera 一起使用此工具、但没有得到太多响应(即在其层次结构中找不到正确的"决策者")。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    向我发送您的电子邮件地址和公司信息、然后我会将其传递给我的英特尔联系人。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jim。

    ==== 我的联系信息===
    George Conrad、PE
    Radix2 Engineering、LLC
    19004 E.第10巷
    GreenAcres、WA 99016
    509-844-4513 (手机/文本)
    www.linkedin.com/.../

    ==== 我与之签订合同的公司(拥有 EVM)===
    Agile RF Systems LLC
    科罗拉多州 Berthoud

    ==== Agile RF Systems 的首席执行官===
    P. Keith Kelly、博士
    pkelly@agilerfsystems.com
    www.linkedin.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jim、Rick S 昨天给我打电话(4/16)。 他转发了一个请求、要求我获得 JESD IP 的临时许可证。
    你和 Rick 都很及时!

    还有一个问题要问:
    我在"TSW14J56EVM:仿真不起作用"(2018年12月19日下午3:05)中找到了您发布的链接(6560.TSW14J56 RevD MC 固件设计文档.doc)。
    它似乎记录了 TSW14J57EVM 上的 AVGZ 设计。
    它很有用,但被标记为"RevD"(修订版1.0初稿,2014年12月2日)。
    是否有更新版本(已更正,并提供了更多详细信息)?

    此致、
    乔治·C.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    TSW14J57EVM 使用 Arria 10器件。 TSW14J56和57在 TI 网站的产品文件夹下都有示例设计、版本应为最新版本。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的错别字 Jim、但很高兴知道57和56之间的区别。
    关于您提到的示例设计、我已经查看了它们以及产品文件夹下的所有其他内容。 但是、MS Word 文档("6560.TSW14J56 RevD MC 固件设计文档.doc ")中的信息没有任何接近。 它具有 Arria V 设计的方框图、总线组织和一些工作原理。 如果只是最终版本而不是草稿。 这种级别的详细信息对我非常有帮助、因为我尝试在现有设计中添加一些控制/同步功能、而不会"中断"它。
    我在 LinkedIn 上找到了 Soliton 合著者之一。 我会尝试直接联系他。
    谢谢。
    乔治·C.