Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 你(们)好,先生
ADS1298用于我们的12导联 ECG 产品、
测试 IEC61000-4-3 辐射场 和近场时的应用
测试条件为385MHz、ECG 信号将受到干扰。
有什么建议可以改进、谢谢!
正常信号
信号受到干扰
测试条件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kris、
欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!
我可以提出一些想法、但这项标准测试远远超出了我们的专业领域。
此致、