This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298辐射场和近场测试

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794141/ads1298-ads1298-radiated-fields-and-proximity-fields-test

器件型号:ADS1298

你(们)好,先生

ADS1298用于我们的12导联 ECG 产品、  

测试 IEC61000-4-3 辐射场 和近场时的应用

测试条件为385MHz、ECG 信号将受到干扰。  

有什么建议可以改进、谢谢!

正常信号  

信号受到干扰

测试条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    我可以提出一些想法、但这项标准测试远远超出了我们的专业领域。

    1. 具有主动驱动屏蔽的 ECG 电缆应有助于减少耦合到电极导线上的噪声。
    2. 确保在输入端具有合适的抗混叠滤波器、低通截止频率大约为~50kHz。
    3. 尝试查看/增加 ADS1298周围的电源去耦和基准电压去耦。
    4. 将 ADS1298配置为内部短路、然后配置为内部方波测试信号、并查看射频干扰是否具有相同的影响。

    此致、