This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:无转换、/DRDY 保持高电平

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792077/ads1262-no-convresion-drdy-stay-high

器件型号:ADS1262

您好!

我正在尝试读取一些数据、但我没有得到任何数据。

首先、我能够读取和写入寄存器。
我在双极模式(+2.5/-2.5)和2400SPS PGA:1上使用 ADS1262。

但我不会获得任何数据、即使使用具有 START 引脚或命令的连续模式或脉冲模式也是如此。
当我发送读取数据命令时、我获得状态0x21、因此 ADC1 (位6)上没有新数据、然后 DOUT 保持低电平。

/DRDY 始终保持高电平、因此我假设没有进行转换、但我不明白原因。

原因是什么?

谢谢、

V.Curbaul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    能够读取和写入器件寄存器是非常奇怪的、但从未看到/DRDY 变为低电平...

    为了使/DRDY 开始脉冲、您只需为器件供电(AVDD 和 DVDD 电源)、提供时钟(外部或通过接地 XTAL1来启用内部振荡器)、并设置 GPIO 引脚(nRESET/nPWDN =高电平、START =高电平)以确保器件处于活动状态。

    如果您已经这样做、但仍然看不到/DRDY 脉冲、则我将检查 IC 引脚电压、以查看是否存在开路或短路引脚连接。 在探测 IC 引脚时、检查旁路(2V)和 REFOUT (2.5V)引脚上是否有任何电压、因为这些是应在其各自输出引脚上观察到的内部电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...此外、请确保模拟和数字接地连接在一起、以防电路板上有分离接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答 Chritoper、

    因此、我尝试使用内部和外部时钟、在使用 START 引脚的继续转换模式下、保持高电平。
    nRESET/nPWDN 为高电平、/DRDY 也保持高电平。

    我使用的是双极化增强、AVDD =+2.5V、AVSS =-2.5V、DVDD =+3.3V。 因此 BYPASS = 2V 且 REFOUT = 0V

    我还检查了接地连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    好的...起始引脚怎么样;这个引脚是否保持高电平? 否则、在不发送 START SPI 命令的情况下、您将看不到任何/DRDY 下降沿。 为了进行故障排除、您可以尝试定期发送 START 命令、以查看是否会触发/DRDY 中的任何活动。

    如果在检查 START 引脚后仍有问题、您能否与我分享原理图、以帮助您查找其他可能的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我已经使用 START 引脚尝试了不同的 schem。

    我使用的是 ADS126xEVM (但如果没有主板、其中一个组件就会死在上面)。

    我已经检查了板载时钟(7.3728MHz 晶体振荡器)、我只获得1.5V 的连续信号。
    因此、可能有一些与此相关的东西(即使我使用内部时钟和板载时钟获得相同的结果)。

    我想尝试使用带有字体发生器的外部时钟、我可以使用什么是碳化信号?

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    以下是对外部时钟信号的要求:

    请注意、时钟信号振幅应低于0.3*V_DVDD 和高于0.7*V_DVDD (相对于 DGND)。 方波和正弦波都应该起作用。