您好!
我正在尝试读取一些数据、但我没有得到任何数据。
首先、我能够读取和写入寄存器。
我在双极模式(+2.5/-2.5)和2400SPS PGA:1上使用 ADS1262。
但我不会获得任何数据、即使使用具有 START 引脚或命令的连续模式或脉冲模式也是如此。
当我发送读取数据命令时、我获得状态0x21、因此 ADC1 (位6)上没有新数据、然后 DOUT 保持低电平。
/DRDY 始终保持高电平、因此我假设没有进行转换、但我不明白原因。
原因是什么?
谢谢、
V.Curbaul