This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:输出电流负载开路问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792835/dac8771-iout-load-open-issue

器件型号:DAC8771

您好,

 我们的客户对 DAC8771有疑问。
在以下条件下、该器件是否正常工作?

 Iout 和 Vout 短接
 输出电流负载电阻 器已打开
 POC 被置位
 降压/升压开启(完全跟踪模式)
典型用法假定一个500欧姆电阻器。
但是、最终用户 可能 会打开负载。
因此、他们执行了测试以 打开负载。
但该器件损坏了...
我认为该器件未损坏、因为负载开路通常是一种情况。
如果 POC 清除(默认值)、则器件不会损坏。 客户告知当前的值是正确的。
为了解决此问题、我将 向客户提供必要的信息。
您能给我一些关于要检查什么的建议吗?
此致、
Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的查询。 我的同事 Garrett 将在美国时区回复您。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    是的、器件将在您列出的条件下正常运行。

    我不确定我是否理解该问题。 他们为什么认为器件损坏? 当负载在电流输出模式下开路时、电压将增加、尝试在完全跟踪模式下将电流驱动至约22V。 在这种情况下、IOUT 警报位将被置位。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢你的答复。

    我将检查该电路是否真的损坏。
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    当电路断开时、连接了一个电流表。
    我问如何在打开时测量电流、因此我检查了测量方法。
    (我认为无法测量开路电流。)

    这种方法只需移除电阻器并连接 DMM。
    因此、我认为 DMM 的内部电阻实际上相当于负载。
    例如、如果 DMM 的内部电阻过高并超过合规电压、我认为存在故障的可能性。
    正确吗?
    我认为这种行为通常没有保护。

    *其他请求
    我希望您查看原理图、我可以直接向您发送电子邮件吗?
    据我所见、它几乎是一个 D/S 电路。

    由于它通常与500Ω Ω 负载一起工作、
    我相信、仅仅停止电流表的测量就能解决问题。

    此致
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    如果连接 DMM 来测量电流、则不是开路情况、因为电流将流经 DMM。 正如您想象的那样、DMM 的作用就像一个小负载电阻。

    具有较大的负载电阻不会造成损坏。 将开路视为 Iout 和 GND 之间的电阻几乎为无穷大。 如果负载电阻过大、器件将无法驱动正确的电流。

    当然、我们可以 PM 交换联系信息。 我将继续并将此主题标记为已解决、因为我们可以通过电子邮件继续讨论。

    谢谢、
    Garrett