请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8771 您好,
我们的客户对 DAC8771有疑问。
在以下条件下、该器件是否正常工作?
在以下条件下、该器件是否正常工作?
Iout 和 Vout 短接
输出电流负载电阻 器已打开
POC 被置位
降压/升压开启(完全跟踪模式)
典型用法假定一个500欧姆电阻器。
但是、最终用户 可能 会打开负载。
因此、他们执行了测试以 打开负载。
但该器件损坏了...
我认为该器件未损坏、因为负载开路通常是一种情况。
如果 POC 清除(默认值)、则器件不会损坏。 客户告知当前的值是正确的。
为了解决此问题、我将 向客户提供必要的信息。
您能给我一些关于要检查什么的建议吗?
您能给我一些关于要检查什么的建议吗?
此致、
Hiroshi