This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:当 XYZ 数据连续读取时、CS 引脚如何控制。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792421/tsc2046e-how-is-cs-pin-control-when-xyz-data-continuously-reading

器件型号:TSC2046E

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TSC2046E 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对 TSC2046E 有两个问题。

请告诉我。

在差分模式下连续读取 X Y Z1 Z2数据时、

1、我认为切换 X Y Z1 Z2时、无需将 CS 低电平更改为低电平。

CS 处于低电平时可读取数据。

是这样吗?

2.是否按预期为器件使用 CS 固定低电平?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    1) 如图11所示、在读取"n"转换时、可以发送"n+1"转换的控制字节。 在/CS 再次拉高之前、可以对所有所需的通道读取执行此操作。

    2) 我相信您正在问、对于器件、/CS 是否可以永久保持低电平。 如果这是问题、答案是-是、但在/CS 为低电平时器件将永远不会进入断电模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。

    我与客户分享了您的建议。

    如果他有另外一个问题,我会再次向你提出。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一