请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2046E 尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TSC2046E 并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我对 TSC2046E 有两个问题。
请告诉我。
在差分模式下连续读取 X Y Z1 Z2数据时、
1、我认为切换 X Y Z1 Z2时、无需将 CS 低电平更改为低电平。
CS 处于低电平时可读取数据。
是这样吗?
2.是否按预期为器件使用 CS 固定低电平?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一