This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:数字输入/输出输入电流

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792819/ads122c04-digital-input-output-input-current

器件型号:

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 ADS122C04应用于他们的系统。

我想确保下面几个方面与数字相关

输入/输出输入电流。 请提供您的建议。

1.我认为上拉电阻器 将限制 OUTOUT=Low (内部晶体管导通)时的电流。

  "输入电流"的含义是什么、-10uA/10uA?

  我想知道输出高电平(内部晶体管关闭?

2.如果以上为是、则会因压降过大而导致上拉电阻器值升高

  输出高电平、因此较小的值会更好。 但 DVDD 电流消耗

   会变得更高。 我想知道我的理解是正确的吗?

3、该规格在-40°C 至125°C 的温度范围内定义

  客户机的系统环境温度仅 为-20至50摄氏度

   是否可以优化输入电流规格以找到要实现的最佳上拉电阻值

  高于#2?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Hideyuki Sakai"]

    器件型号: ADS122C04

    尊敬的先生。

    我的客户正在考虑将 ADS122C04应用 于他们的系统。

    我想确保下面几个方面与数字相关

    输入/输出输入电流。 请提供您的建议。

    1.我认为上拉电阻器 将限制 OUTOUT=Low (内部晶体管导通)时的电流。

      "输入电流"的含义是什么、-10uA/10uA? [BOB]该电流主要是流经复位引脚或地址引脚(A0和 A1)等输入引脚的 ESD 输入结构的泄漏电流。

      我想知道输出高电平(内部晶体管关闭? [BOB]这将是泄漏电流、并且覆盖较大的输入电压范围、并且不依赖于输入阻抗非常高的 CMOS 输入结构。  漏极开路需要一个上拉电阻器、该电阻器的大小可允许施加更大的电流(mA、而不是 uA)。

    2.如果以上为是、则会因压降过大而导致上拉电阻器值升高

      输出高电平、因此较小的值会更好。 但 DVDD 电流消耗

       会变得更高。 我想知道我的理解是正确的吗? [BOB]上拉电阻器的值需要更低、以提供快速开关时间、从而在更高的 I2C SCL 频率下克服 I2C 线路电容。  ADS122C04的时序规格 见第8页的数据表第6.6节、基于1k 欧姆的上拉电阻值。  泄漏电流为10uA 的1k 上拉电阻器仅为10mV、不会影响系统的运行。  即使是10k 上拉电阻器也不会影响系统的运行、尽管具有该值的电阻器不允许使用最大 SCL 频率来实现最大吞吐量。

    3、该规格在-40°C 至125°C 的温度范围内定义

      客户机的系统环境温度仅 为-20至50摄氏度

       是否可以优化输入电流规格以找到要实现的最佳上拉电阻值

      高于#2? [BOB]如前所述、上拉值与输入电流无关、而是与 SCL 工作频率有关。  此信息位于第48页顶部的数据表中、恰好位于第9.1.2节的上方。  数据表中的所有测试信息均基于 SDA/SCL 的1k 上拉电阻。  如果在地址引脚或复位引脚上使用上拉电阻、则电阻值可以高得多。  在大多数情况下、A0和 A1引脚可直接连接到 DVDD 或 DGND、无需上拉或下拉。  如果不使用 RESET 引脚、则可直接连接到 DVDD。  如果 使用 DRDY 引脚、则该引脚还必须具有上拉电阻。  选择的值也将取决于布线的线路电容。  通常、10k 至47k 的值可用于限制功耗。

    此致、

    H. Sakai

    [/报价]