尊敬的先生。
我的客户正在考虑将 ADS122C04应用于他们的系统。
我想确保下面几个方面与数字相关
输入/输出输入电流。 请提供您的建议。
1.我认为上拉电阻器 将限制 OUTOUT=Low (内部晶体管导通)时的电流。
"输入电流"的含义是什么、-10uA/10uA?
我想知道输出高电平(内部晶体管关闭?
2.如果以上为是、则会因压降过大而导致上拉电阻器值升高
输出高电平、因此较小的值会更好。 但 DVDD 电流消耗
会变得更高。 我想知道我的理解是正确的吗?
3、该规格在-40°C 至125°C 的温度范围内定义
客户机的系统环境温度仅 为-20至50摄氏度
是否可以优化输入电流规格以找到要实现的最佳上拉电阻值
高于#2?
此致、
H. Sakai