Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS54J42 您好!
我的客户对 ADS54J42有疑问。
[问题]
您在 EVM 中将 ADT1-1WT 用于输入作为单端到差分输入。
您还将 ADT1-1WT 描述 为输入平衡-非平衡变压器的一个示例。
ADT1-1WT 的特性阻抗为75 Ω。
为什么要将 ADT1-1WT 用于输入平衡-非平衡变压器?
他们希望使用 TC1-1T+。
您建议使用哪种 ADT1-1WT 或 TC1-1T+?
使用 TC1-1T+是否有任何问题?
此致、
Hiroshi Katsunaga