This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:用于输入的平衡-非平衡变压器

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792451/ads54j42-balun-transformer-for-input

器件型号:ADS54J42

您好!

我的客户对 ADS54J42有疑问。

[问题]

您在 EVM 中将 ADT1-1WT 用于输入作为单端到差分输入。

您还将 ADT1-1WT 描述 为输入平衡-非平衡变压器的一个示例。

ADT1-1WT 的特性阻抗为75 Ω。

为什么要将 ADT1-1WT 用于输入平衡-非平衡变压器?

他们希望使用 TC1-1T+。

您建议使用哪种 ADT1-1WT 或 TC1-1T+?

使用 TC1-1T+是否有任何问题?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    我们通常希望在 EVM 上使用具有很宽频带的变压器、以便客户能够在较宽的频率范围内进行测试。 大多数客户只需要 一定的带宽、在许多情况下、EVM 上的默认变压器不是最佳解决方案。 只要客户要求处于此部件的规格范围内、就不应使用 TC1-1T+。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。
    好的、我理解了您的意见。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga