This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:用于冻结交错校正和禁用直流偏移校正的 ADS54J69设置

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J66, ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791665/ads54j69-ads54j69-setting-for-freeze-interleaving-correction-and-disable-dc-offset-correction

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件:ADS54J60ADS54J66

女士、TI 的先生们、

 

我的同事 Mathias Glor 去年询问了如何控制 ADS54J60的交错校正寄存器,在签署 NDA 后,他通过 PowerPoint 演示文稿“ADS54J60__FreezeInterleavingCorrection.pptx”获得了有关如何执行此操作的信息。 由于我们签署了此信息的 NDA,我假设您不希望我在此发布“ADS54J60__FreezeInterleavingCorrection.pptx”。 如果您需要、请向我发送电子邮件至 goran.marinkovic@psi.ch

由于 ADS54J60的数据表中没有提到这些寄存器、但我们只有您提供的信息、因此我们配置 ADS54J60时不知道具体的操作。 但是、由于它可以根据需要工作、因此我们对它很满意。

现在、我的问题:对于另一个项目、我们希望对 ADS54J69使用相同的设置(免费化/关闭交错)、我们想知道该过程是否与 ADS54J60相同、或者我们是否必须使用数据表中的 ADS54J66信息?

ADS54J66数据表指出:

因此、我们希望将寄存器设置为:

0x610018 0x03 //冻结交错校正引擎(增益不匹配)
0x610068 0x06 //禁用 DC 偏移校正

此设置对于 ADS54J66是否有效以及对于 ADS54J69是否正确、或者我们是否必须使用您的 NDA 建议、例如对于 ADS54J60

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    下面的寄存器设置应按预期适用于 ADS54J69。

    0x610018 0x03 //旁路交错校正引擎(增益不匹配)
    0x610068 0x06 //禁用 DC 偏移校正

    这些设置也适用于 ADS54J60。

    此致、
    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    但是,我们从 TI 获得的“ADS54J60_FreezeInterleavingCorrection.pptx”信息是错误的。 您能否给我发送您的电子邮件、以便我向您展示我们从您身边获得的信息? 我需要澄清这种观点,因为这对我们很重要。

    谢谢
    Goran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goran、

    我知道。 我将澄清这一问题。
    我从 vijayendra@ti.com 向您发送了一封电子邮件。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Vijay

    您认为 ADS54J69的两个未记录的寄存器0x610018和0x610068与 ADS54J66数据表中记录的相同、足以满足我们对芯片的用途/使用需求。。。 如果是这种情况、我们可以关闭此条目并将其标记为已解决。 如需进一步澄清、我会将我们在 NDA 下获得的文档直接发送到您的电子邮件地址、包括我们的解释和一些评论。

    非常感谢和诚挚的问候

    Goran