请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1262 任何机会、都可以查看此原理图。 我对电路设计非常陌生(我主要是一名软件人员)。 VREF 为 UA78M05CDCYR 的5V 直流电压。
我不担心这是100%正确的。 我只想获得与 HX-711一样好或更好的读数。 我想我只是想确保我没有完全拧紧某些东西、所以在一天结束时、我至少可以为它编写代码并获得一些合理的负载读数。 一旦我证明了基本概念、我就可以再次访问该器件以实现高精度。