This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262称重传感器原理图回顾

Guru**** 2391325 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791772/ads1262-ads1262-load-cell-schematic-review

器件型号:ADS1262

任何机会、都可以查看此原理图。 我对电路设计非常陌生(我主要是一名软件人员)。 VREF 为 UA78M05CDCYR 的5V 直流电压。

我不担心这是100%正确的。 我只想获得与 HX-711一样好或更好的读数。 我想我只是想确保我没有完全拧紧某些东西、所以在一天结束时、我至少可以为它编写代码并获得一些合理的负载读数。 一旦我证明了基本概念、我就可以再次访问该器件以实现高精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、斯潘基、

    我查看了您的原理图、没有发现任何问题。

    我唯一的建议是在布局期间要小心、以确保去耦电容器靠近 IC、如果可以、请将整个 PCB 层专用于接地、以提供接地的低阻抗路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 因此、从 UA78M05CDCYR 流入 VREF 的5V 电压足够好(并且正确)? 还有未连接的 AINCOM?

    然后、我从相同的5V/VREF 而不是 REFOUT 为负载单元供电、对吧?

    我一直在尝试遵循规格表。 我对这种事情有点不了解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、斯潘基、

    为了使您的称重传感器测量比例式(不受电桥激励电压变化的影响)、我建议您为 ADC 的基准电压使用相同的5V 激励电压。 ADS1262可在 AIN0/AIN1引脚上实现外部5V 基准输入、因此您可以在这里正常工作!

    我不建议使用2.5V 内部基准为称重传感器供电、原因有两个:1)内部基准只能驱动大约10mA 的电流、2)您可以使用更大的5V 激励源从电桥获得更大的差分电压输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!